结果:找到"SRAM芯片,Low Power SRAM芯片,ISSI授权代理,IS62WV20488ALL",相关内容1000条
- ISSI汽车异步SRAM
- ISSI自1999年以来,就一直为汽车市场提供支持。并在2001年ISSI成立了汽车业务部门,开始扩大对市场的支持。该业务部门的目的是在ISSI中提供跨职能部门的支持,以从产品规划阶段到新产品生产阶段不断增强汽车基础设施。通过SRAM芯片,DRAM和Flash产品系列来实现这一目标。从开始到生产,汽车市场的设计周期可能为3-4年。然后生产将再运行5-6年。后期支持的需求已经存在了数年。ISSI致力于为客户提供汽车生产计划阶段所需的长期支持。ISSI与客户合作以支持三种不同等级的汽车异步SRAM产品。它们是-40C至+85C,-40C至+105C和-40C至+125C。ISSI设计的产品可以在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ISSI,汽车异步SRAM,SRAM,异步SRAM,ISSI代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-20 17:12:00
- IS61WV10248EDBLL高速异步SRAM
- 美国ISSI存储器公司的主要产品是高速低功耗SRAM芯片和中低密度DRAM芯片。该公司还设计和销售NOR闪存存储器产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。近年来对复杂半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信和数字消费以及工业和医疗市场。这些存储产品需要增加内存内容,以帮助处理大量数据。ISSI代理商宇芯电子为广大用户提供解决方案及技术方面支持。接下来介绍一款ISSI具有ECC的1Mx8高速异步SRAM的一些特征方面知识.ISSIIS61/64WV10248EDBLL是非常高速,低功耗的1M字乘8位高速异步SRAM。IS61/64WV10248EDBLL采用ISSI的高性能CMOS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IS61WV10248EDBLL,异步SRAM,SRAM,ISSI代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-08 16:08:00
- 外扩SRAMISSI代理商IS62WV102416EBLL
- IS62WV102416EBLL是低功耗16M位静态SRAM,以1024Kx16位组织。它采用的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可以生产出高性能和低功耗的存储器件。当处于高电平(取消选择)或CS2为低电平(取消选择)或处于低电平时,CS2均为高电平且两者均为高电平时,器件假定在待机模式下,可以通过CMOS输入电平来降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(低写使能)控制存储器的写入和读取。IS62WV102416EBLL采用JEDEC标准的48引脚BGA(6mmx8mm)封装。ISSI代理商宇芯支持供样及产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外扩SRAM,ISSI代理商,IS62WV102416EBLL,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-15 16:01:00
- 正品渠道LowPowerSRAM芯片ISSI授权代理IS62WV20488ALL
- ISSIIS62WV20488ALL一款高速,低功耗,2MX8位CMOS静态SRAM。使用ISSI的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可产生更高性能和更低功耗的设备。当CS1为高电平或CS2为低电平时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。IS62WV20488ALL采用单电源供电,所有输入均兼容TTL。IS62WV20488ALL提供48球miniBGA和44引脚TSOP(II型)封装。ISSI代理商提供样品及解决方案。引脚配置IS62WV20488ALL特征•高速访问时间:25、35ns•高性能,低功耗CMOS工艺•多个中心...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片,Low Power SRAM芯片,ISSI授权代理,IS62WV20488ALL 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-12 14:03:00
- 美国ISSISRAM芯片IS62C10248AL
- 公司介绍美国ISSI公司近年来,对精密半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信,数字消费,工业和医疗市场。这些产品需要增加内存内容,以帮助处理大量数据。主要产品是高速低功耗SRAM和中低密度DRAM。该公司还设计和销售NOR闪存产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。下面介绍该品牌旗下的低功耗SRAM芯片IS62C10248ALIS62C10248AL描述ISSIIS62C10248AL是高速8M位静态RAM,组织为1M字乘8位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。当CS1为高电平(取消选择)或CS2...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 美国ISSI,SRAM芯片,IS62C10248AL,ISSI公司 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-28 15:40:00
- SRAM芯片is62wv51216
- ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。IS62WV51216A...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片 s62wv51216 SRAM芯片 ISSI代理 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-17 14:48:00
- 立创商城携手赛元,共创中国MCU应用新辉煌!
- 随着电子信息行业的快速发展,中国对芯片产业的重视程度超越以往。芯片是一个知识密集型产业,我国芯片产业相比国际最先进水平还有很大差距,做芯片急不来。本土电子制造业发展至今,相继诞生了一批经过市场考验获得良好口碑的单片机制造厂商,赛元微电子就是其中之一。立创商城作为国内知名度较高的元器件自营电商,是业内最早与中国芯优秀品牌合作的企业之一,通过与众多本土供应商的紧密合作,不断将优秀的中国品牌推向全球市场。2018年11月27日,立创商城正式携手赛元微电子,双方达成深度战略合作,努力打开线上市场,提高赛元的FlashMCU产品在工程师、中小企业采购群体中的市场占有率,共同创造中国MCU应用新辉煌!立...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-11-30 09:36:00
- 立创商城携手鸿源精密,“轻触开关”开启辉煌未来!
- 2018年8月30日,立创商城与鸿源精密共同宣布正式达成深度战略合作关系,并于立创商城总部举办授权代理签约仪式。双方将充分发挥在各自产业的优势,重点围绕铺货、线上品牌推广等多个领域开展深入合作,共同探讨和开发电子元器件线上交易模式的升级。图立创商城副总经理张银莹(右二)、鸿源精密总经理邹益财(左二)进行授权代理签约立创商城副总经理张银莹、鸿源精密总经理邹益财一同出席了签约仪式,并就双方战略合作框架进行了讨论。此次双方达成深度战略合作,具体将围绕以下方面展开:1、仓库铺货:立创商城拥有10000多平方米自营仓库,可为原厂提供完善的仓储服务,减少企业的物流仓储成本消耗,同时扩充商城品类。目前鸿源...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-30 19:23:00
- 立创商城与润石科技携手达成深度合作
- 2018年7月13日,立创商城与专注于芯片设计和研发的高科技企业润石科技(RUNIC)达成战略合作,并举行了授权代理签约仪式,此后双方将在互联网推广、样品销售、技术支持等方面展开深度、广泛合作。立创商城副总经理张银莹和润石科技销售总监董晨等双方代表出席了签约仪式,并就合作细节进行了深入讨论。图立创商城&润石举行授权代理签约仪式立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游原厂等合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持!立创商城为客户提供的产品均通过原厂/代理商正规渠道采购,100%保证了原装正品。润石科技是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-13 17:04:00
- 立创商城与金航标达成战略合作
- 立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持,立创商城为客户提供的产品均通过原厂/代理商正规渠道采购,100%保证了原装正品。2018年6月21日,立创商城与金航标达成战略合作,取得金航标Kinghelm、萨科微两个品牌的授权代理,并举办了主题为“走进芯时代,聆听中国'芯'跳”的授权代理签约仪式。立创商城副总经理张银莹、金航标总经理宋仕强共同出席签约仪式。▲金航标品牌授权代理▲萨科微品牌授权代理立创商城成为金航标公司的主要合作代理商之一,还独家代理“金航标kinghelm”品牌的网络推广,代理销售金航标电子公司...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-06-21 19:42:00
返回